欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第126讲落料冲裁模的设计(七) 顶出装置的设计(2)

  • 2023.01.16 17:42:10
  • 米思米
  • 1351

 顶出装置始终接触材料。通常在材料上涂抹润滑油,以使材料贴紧顶出装置,即使从凹模中排出之后,产品也会粘在顶出装置面上,形成叠加(在产品附在顶出装置上的状态下,再次加工材料的故障),这可能会导致模具损坏。即使作业人员注意,也不能完全杜绝这种现象。可从模具结构上采取对策。

 如【图1】所示,通过在顶出装置中放入卸料螺钉,可防止材料贴紧。放入1个还是多个卸料螺钉,需要考虑重心位置的平衡。

第126讲落料冲裁模的设计(七) 顶出装置的设计(2)

 卸料螺钉的突出量为0.5mm~1.0mm左右。即使通过吹卸进行产品回收时,也与产品从顶出装置脱落的姿势相同,因此产品的回收方向稳定。如果卸料螺钉的突出量较长,产品回收时,卸料螺钉的前端则可能会挂在产品的孔中,从而导致事故,因此突出量最好短一些。

 顶出装置的轮廓形状与凹模形状完全一样也并不好。冲裁加工时产生的金属粉等会进入到顶出装置与凹模的间隙中,从而导致烧结。这也可能会导致顶出装置不能顺畅地进行动作。

 如【图2】所示,利用形状稳定的面(直线部等)进行引导,并对细微形状部分、角部R或C倒角部分进行避让,减少可能会发生问题的部分。

第126讲落料冲裁模的设计(七) 顶出装置的设计(2)

 R部避让时,凸R部并非通过减小R形状进行避让,而最好通过C面进行避让;凹R部分则制成角部或以小R进行避让。长直线部分的中间也可以进行避让。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities